This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ULN2003AI:关于最大集电极电流

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796601/uln2003ai-about-maximum-collector-current

器件型号:ULN2003AI

您好、支持团队、

我对 ULN 2003AINS 有一些疑问。

[问题]
在 Ta = 25°C 时、集电极峰值电流的绝对最大额定值指定为500mA
Ta =-25°C 时的峰值集电极电流是多少?
它是500mA、与25°C 时相同吗?

2.在数据表的第9页,图5显示了 N 封装“最大集电极电流与占空比”的特性。
NS 封装是否具有相同的特征数据?

3.在-25°C 时、您是否有 NS 封装的最大集电极电流与占空比数据?
或者、由于 Tjmax 不会上升超过150°C、因此即使 N = 7且占空比= 100%、最大集电极电流是否仍保持在500mA?

此致、
M. Tachibana

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tachibana 先生:  

    感谢您与 E2E 联系!

    请在下面查找您的问题的答案:

    在 Ta = 25°C 时、集电极峰值电流的绝对最大额定值指定为500mA
    Ta =-25°C 时的峰值集电极电流是多少?
    它是500mA、与25°C 时相同吗?

    [AH]: 最终、电流最大额定值的限制因素将是热限制。 随着更多电流流经器件、热结温将升高。 最大额定值取决于不超过最大结温的器件。 在较高的温度下、这是一个问题、我们对器件进行了相应的规范、如图4所示。 在较低的温度下、它应该是好的。 因此、-25°C 时的最大电流可接受为500mA。  

    2.在数据表的第9页,图5显示了 N 封装“最大集电极电流与占空比”的特性。
    NS 封装是否具有相同的特征数据?

    [AH]: NS 封装的特性数据不同。 但是 、我们确实具有 RθJA μ F 值(64 C/W)、您可以使用该值计算 NS 封装的最大集电极电流。  根据通道数量的不同、您可以将功率耗散乘以* RθJA 以得出结温上升。 只要结温不超过125C、您就应该可以正常工作。

    3.在-25°C 时、您是否有 NS 封装的最大集电极电流与占空比数据?
    或者、由于 Tjmax 不会上升超过150°C、因此即使 N = 7且占空比= 100%、最大集电极电流是否仍保持在500mA?

    [AH]: 您的陈述是正确的、您可以假设最大集电极电流为500mA、或者您可以计算热结温上升、如步骤2所示。

    谢谢、

    黄亚瑟


    要查找有关电源开关的最新信息、请访问 www.ti.com/powerswitch

      如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    黄 三、您好!

    我很抱歉,我的答复因国家长假而推迟。

    感谢您的详细描述。
    我理解得很好,我的问题已经得到解决。
    您的意见非常有帮助。

    此致、
    M. Tachibana