This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC27201A:有关 HO MAX 上输出电压规格的问题

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC27201A, UCC27201, UCC27200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796613/ucc27201a-a-question-about-a-spec-of-output-voltage-on-ho-max

器件型号:UCC27201A
主题中讨论的其他器件: UCC27201UCC27200

大家好、

与 UCC27201相比、UCC27201A 的数据表添加了"(VHB-VHS<20)"的说明、如下图所示。 请帮您对此进行评论。 这意味着什么? 根据  这一信息、使用 UCC27201A 时、我们应该注意的是什么。 非常感谢。

此致、

Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wilson、

    感谢您关注 UCC27200和 UCC27201A。 VHB-VHS < 20V 的注意事项是指 HB-HS 偏置电压限制为20V 的绝对最大额定值。 HB-HS 和 VDD 至 VSS 偏置电压范围均限制为20V 的绝对最大额定值。 如果 HB-HS 为20V 或更低、HO 输出被限制为 HB + 0.3V。

    我认为在 HO 输出范围和 HB 到 HS 电压范围方面没有任何特殊的考虑。 驱动器输出到 MOSFET 的布局需要按照数据表第10节中的建议采用具有低布线电感的短布线、以最大程度地减小驱动器输出过冲和下冲。

    请确认这是否能解决您的问题、或者您可以在此主题上发布其他问题。

    此致、

    Richard Herring

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Herring、您好!

    感谢您的热情支持。 我知道 HO 是一个输出引脚、 它的电压 由我们的器件生成。 但还有一件事需要与您确认。

    在我客户的设计过程中、他们只需测试我们数据表中的所有规格即可。  和<HB+0.3V spec, they got below waveform.  我们可以看到 HO 和 HB 之间的峰值电压为2.92V。

    (测试条件:TDP0500、低压差分探头;测试点:HO 和 HB)。

    我假设2.92V 电压峰值 是由 PCB 的寄生电感造成的。 此电压是否存在任何风险? 它会损坏 IC 的内部电路吗? 或者任何其他问题可能会导致该电压峰值? 提前感谢。 期待您对本案例的评论。 谢谢。

    此致、

    Wilson

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Wilson、

    感谢您支持 UCC27201A 和 HO 波形的详细示波器图。 官方而言、我们不能鼓励超出数据表规格、但该波形的某些方面表明、由于过冲尖峰极短、IC 上的应力很小。

    假设电压尖峰的宽度为2.6ns、则电压尖峰的持续时间非常短。 借助电路板走线的寄生电感、电流在驱动器内部器件体二极管中斜升和导通的时间将非常短。 在电压尖峰如此短的情况下、电压尖峰中不会有明显的能量。 而且、很难记录窄电压尖峰的精确测量值、一些振幅可能是由于探头拾取共模 dV/dt 所致。

    如果客户希望降低尖峰、请将额定值为20-30V 1A 的肖特基二极管放置在非常靠近驱动器 HO 和 HB 引脚的位置。 这将限制 IC 引脚上的电压尖峰。

    此致、

    Richard Herring