This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请推荐使用此器件- RS485+ADC+Power

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54231, THVD1450, ADS1220, ADS124S06, ADS1235, ADS1231, ADS1232

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795017/please-recommend-it--rs485-adc-power

主题中讨论的其他器件:TPS54231THVD1450ADS1220ADS1235ADS1231ADS1232

你(们)好  

我在官方网络中寻找的电源是 TPS54231输入电压4.5V-28V 输出电压3.3-5V 输出最大电流1.5A。            

RS485 3V3电源的10m 速率            

3. AD 转换芯片工业电子秤应用3V3电源24位

谢谢  

BRS

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以使用 TPS54231。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elsa、

    我建议将 THVD1450用于您的 RS-485收发器。 它在 VCC = 3.3V 或5V 的电压下运行、支持高达50Mbps 的速率。 如果您对此有任何疑问、请告知我们。

    我会将此帖子转发给我们的 ADC 团队、让他们提供建议。

    此致、
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    要回答问题3、我建议使用以下精密 ADC:

    • ADS1220 是一种成本更低、性能良好的选择
    • ADS1220相比、ADS124S06以合理的价格提供更好的性能
    • ADS1235 是噪声最低、性能最高的选件、适用于极高精度称重秤

    所有这些 ADC 解决方案都包含一个集成增益级(PGA)来放大电阻式电桥输出信号、并包含差分基准输入、以实现电桥电路中常用的比例式电压基准配置。

    您可以查看此 参考设计 或此 应用手册 以了解更多信息。 如 有其他问题、请随时在 ADC E2E 论坛上发帖。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 我使用过的。
    非常感谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Max:
    我终于选择了 SN65HVD75DR、因为它的成本;
    我只需要20MHz。
    谢谢。

    BRS
    埃尔萨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Bryan、
    谢谢。
    是否可以使用 ADS1231IDR?
    称重应用的 ADC 与普通 ADC 之间的主要区别是什么?

    此致
    埃尔萨
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Elsa、

    是的、ADS1231绝对可以用于秤重应用。 如果您需要更多通道、请使用 ADS1232。 如果您需要更多通道或更高的速度、请查看 ADS1235。

    对于称重应用、ADC 通常需要满足以下条件、具体取决于您想要达到的性能水平(无噪声计数):

    • 差分基准输入
    • 低噪声、高增益 PGA (~64-128mV/V)
    • 至少1个差分输入

    许多 Δ-Σ ADC 包括其他功能(集成基准、电流源等)、这些功能对秤重并不总是很有用、但与 ADS1231相比、如果您需要更小的封装、更低的功耗等、您肯定仍然可以使用这些 ADC。

    请告诉我这是否能解答您的问题。