This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62160:请帮助建议该功能与 TPS62160类似、Iq 需要小于1uA

Guru**** 2383720 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS62160, TPS62745
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795015/tps62160-please-help-recommend-that-the-function-is-similar-to-tps62160-iq-needs-less-than-1ua

器件型号:TPS62160
主题中讨论的其他器件: TPS62745

您好,

  1. 请帮助建议该功能与 TPS62160类似、但静态功耗太高、Iq 需要小于1uA;            
  2. TPS62160为其他外设供电。 为了节省功耗、许多 MOS 被添加到输入中。 如图所示、如果功耗较低、则可以节省器件的这一部分。 您能为我推荐解决方案吗?

谢谢

BRS

Elsa Duan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elsa、

    在提出建议之前、我只想澄清几个方面:
    VIN 范围规格是什么?
    Vout 范围和 Iout 最大值如何?

    谢谢你。


    此致、
    Excel
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Excel、
    感谢您的回复。
    大约7.2V 输入、5V 和3.3V 输出、输出电流为1A、Iq 需要小于1uA。
    谢谢。


    BRS
    Elsa Duan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elsa、

    我们拥有 IQ 小于1uA 但无法满足5V 输出电压和1A 输出电流的 TI 器件。
    实现1uA 最重要吗? 您能否说出最重要的参数、以便我尝试向您推荐器件?

    非常感谢!
    此致、

    Dorian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我确实需要低功耗、因此<1uA 很重要。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elsa、

    我特别推荐使用一个器件 TPS62745。
    我们还将推出 IQ 较低的较新器件、该器件应在网络上发布并在几周内在此处进行采样。
    非常感谢!

    此致、
    Dorian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elsa、

    我没有听到您的反馈。 TPS62745是否非常适合您的应用?
    非常感谢!

    此致、
    Dorian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的推荐;

    功率、电压范围和功耗都满足要求;

    目前需要5个样本的测试功能、工程师 FAE 目前无权申请样本、如何解决这种情况;

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Elsa、

    您能要求您的 FAE 与我联系吗?
    非常感谢!

    此致、
    Dorian
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    没关系。
    我将在 TI store 购买。
    谢谢