This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5116:LM5116

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5116

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796504/lm5116-lm5116

器件型号:LM5116

尊敬的先生:

 

我正在使用 lm5116降压转换器。 此 IC 具有两种类型的电源 vccx 和 VCC。 其中 vccx 为外部电源、VCC 为内部电源。 我的问题是 、当我们在最大输入电压下使用 Vccx 电源时、输出会发生波动、看起来电路不能正常导通。 而当我们使用 VCC 时、则在所有输入范围内正确接通电路。 那么、电路如何在 vccx 电源的所有输入范围内正常工作。    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manish、

    尝试将 VCCX 连接到外部电源、以查看是否遇到相同的问题。

    另请分享规格(VIN、VOUT、IOUT、FSW...)、原理图、 和布局。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Hiii Sam、

    在这里,我们无法 共享原理图和布局。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manish、

    我已在 E2E 上请求您的友谊。 请接受、以便我们可以私下发送原理图和布局。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Manish、

    我还没有听到、因此我将关闭这个线程。 如果您有其他问题、请回复或发布新主题(此主题将在原始帖子日期后30天锁定)。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Samuel。

    很抱歉耽误你的回复!

    请为共享数据提供您的邮件 ID。

    此致

    Manish Kumar