This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23880:TPS23880握手失败

Guru**** 2502205 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795474/tps23880-tps23880-hand-shaking-failed

器件型号:TPS23880

您好、支持团队

我的客户将 TPS23880用于一个端口 POE 功率注入 器、应用电路如下、最大功率为45W、他们使用 MSP430FR5969IRGZ 来管理 MUC、并使用 TPS2373-4 EVM-758来测试 PD 的功能、  

由于握手失败、PD 不会通电、请允许我向 我们提供建议并指导我们如何解决问题

 CH2是 PD 输出电压、CH4是输出电流、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、红色、

    您能否指定它们设置为 TPS23880的配置? 我正在寻找 MSP430的命令列表。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    红色、

    自从 Penny 对这一主题的答复以来,已经将近10周了。 您是否仍然需要我们的帮助、或者此问题是否已得到解决?

    如果我们在星期三(5/8)之前没有收到您的回复、我计划关闭此主题。 只需回复或启动新的相关主题帖、即可重新打开它。

    感谢您对 PoE 产品的本地支持、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:  

    我们正在为客户处理此案例、并将告知您是否需要任何支持  

    非常感谢