This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC38085:推挽式变压器问题

Guru**** 2541480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPA3255, UCC38085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796906/ucc38085-push-pull-transformer-question

器件型号:UCC38085
主题中讨论的其他器件:TPA3255

G'day 团队。

我正在使用3 x TPA3255执行一个大型项目、这是一个市电/便携式公共性能放大器系统。  "便携式"器件是我需要一些帮助的地方。

为此、我必须使用直流/直流转换器、并决定以 UCC38085推挽控制器芯片为基础。

但是... 由于 需要大约1000W 的输出功率、这需要是一个相当稳定的转换器、并且将由24V 的铁锂电池组供电。

问题。

为了在初级侧获得大约50A 的峰值电流 、我需要一个变压器来满足。  (24V x 50A=1200W 主电源)


我想使用具有一些并联 MOSFET 的 ETD49 T/F 以100kHz 的频率运行38085 (每侧 IRF3710 X 3)

当我对 L/R 时间常量进行一些计算时、即使初级电感为1uH、并联3个 IRF3710 (提供7mR RDS)  、也会出现时间常量

电流上升到50A 的时间过长

Tc= L/R  =.000001/.007=142uS。    但在100kHz 下运行会提供5uS 的半周期时间。

我是不是在这棵树中倒了一棵错误的树、还是遗漏了太明显的东西?

我可以通过增加磁芯中的间隙来进一步减小"L"、但对于 L 或..我可以减少 FET 的数量(使用2而不是3 .. 电流容量为80A@100deg)、这可能会增加"R"并将 TC 降低约三分之一、但与我的 PWM 窗口相比、它仍然错开。

如果我降低频率、比如50kHz、它会使时间窗口加倍、但是... 此时似乎 仍然很难实现50A 的电流上升。

如果有任何朝正确方向的细微差别,将会受到欢迎。
Julian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Julian:

    一位专家很快会回来。

    此致、
    Teng
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Julian:

    我不能完全清楚您对 UCC38085的疑问。 我认为时间常数的计算方式与您的计算方式不同。 我想您可以参考 V/L = di/dt 来计算时间。


    谢谢