This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2623EV:启动电压

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2623, LM2623EV

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796779/lm2623ev-startup-voltage

器件型号:LM2623EV
主题中讨论的其他器件:LM2623

团队、  

根据 LM2623数据表、启动电压为1.1V。

LM2623EV 电路板是否配置为在该电压下提供输出?

我的客户无法获得低于2.0V 的任何输出。 如果有任何意见,将不胜感激。

谢谢

Viktorija

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Viktorija、

    无需在 EVM 上配置任何器件即可获得1.1V 输入电压的输出电压。
    您的客户如何提供 Vin? 使用电源还是电池? 输入电压电源是否存在电流限制?
    他们是否检查了电路板输入端接器电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    每位客户:我正在使用电源。 我将电源上的电流限制设置得非常高(6安培)。 启动时的浪涌电流很大。 查看电压和电流、电压输出将缓慢上升、而电流输入保持在1.7安培左右。 如果输出达到正确的值、则输入电流降至1mA 以下。 在低电压输入上、电流将在高电平保持稳定、但输出电压绝不会使其进行调节。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Viktorija、

    感谢您提供这些信息。
    稍后、我将在工作台上检查启动期间的输入浪涌电流。 在此之前、我想与您确认两件事:
    1.启动期间输出端是否有负载?
    2.在低电压输入上,电流将在高电平保持稳定,但输出电压绝不会使其稳压。
    -什么是"低压输入"? 您是指1.1V 吗?
    我将在得到启动波形后告诉您。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Viktorija、

    请参阅以下 Vin=2V 和 Vin=1.2V 条件下的启动波形。

    VIN=2V:

    (CH1:VIN、CH2:Vout、CH4:IIN)

    VIN=1.2V:

    (CH1:VIN、CH2:Vout、CH4:IIN)

    您可以看到、器件可以在两种条件下启动。 输入浪涌电流不像客户说的那么高。 它们能否提供关键的启动波形?