This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP5036:剂量12位 PWM 如何包含8位颜色和8位亮度的信息?

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: LP5036

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796485/lp5036-how-dose-12bits-pwm-contains-the-information-of-8bit-color-and-8bit-brightness

器件型号:LP5036

在 LP5036数据表中、其表述为"最终输出 PWM 占空比定义为通过将颜色混合寄存器值与相关强度控制寄存器值相乘获得的乘积。"  然而、PWM 只有12位、颜色混合寄存器和强度控制寄存器都是8位。 乘法是如何实现的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请参阅数据表:
    8.3.1.3.1 PWM 发生器
    使用颜色混合和强度控制的输入、最终输出 PWM 占空比定义为
    通过将颜色混合寄存器值与相关的强度控制寄存器值相乘获得的乘积。 。
    最终输出 PWM 占空比具有12位的控制精度、这是由9位纯 PWM 实现的
    分辨率和3位抖动数字控制。 对于3位抖动、每8个脉冲的长度为1 LSB
    将平均值增加1/8。 LP503x 器件允许用户启用或禁用抖动
    通过 PWM_抖动_EN 寄存器运行。 启用时(默认值)、输出 PWM 占空比精度
    为12位。 禁用时、输出 PWM 占空比精度为9位。

    9位来自两个8位的组合、并忽略一些 LSB 位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是说忽略颜色混合寄存器和强度控制寄存器的某些 LSB 位?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、但它并非简单的 igonred。 它具有将两个8位到16位相结合的内部逻辑、并从16位中获得9位。