This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:UCC28780不能#39;t start

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795782/ucc28780-ucc28780-doesn-t-start

器件型号:UCC28780

您好!

我将 UCC28780用于我的有源钳位 Zeta-反 激式转换器。 该转换  器的输出功率为160W (40V 和4A)、我已将您的 UCC28780 Si SIMPLIS 模型(45W 输出功率)用于 Simplis 仿真、并借助适用于我的拓扑和输出功率的 UCC28780设计计算器调整了电路参数。 在仿真中、一切都运行良好。 现在我构建了一个硬件、并且出现了控制器无法 启动的问题。 具有 SWS、RUN、VDD HVG 的启动序列在每个引脚上测量的 I 均正常工作。 唯一的问题 是主 MOSFET QL (您的 SI Simplis 模型中的 QL 名称)仅开关1、有时会两次、并在 VDD 电容器为空且启动新的启动序列之前停止。 我的初级电感为75µH μ H、C BULK 的输入电压为250V (直流)。 您能帮我解决这个问题吗?

谢谢!

BR

伊凡

e UCC28780 设计计算器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    伊凡

    根据您的描述、即使 UCC28780正在检测到正在阻止启动的故障、也会出现故障。  UCC28780数据表(第30页)第7.4.10节中的表2介绍了可防止启动的所有故障。  如"动作延迟"列所示、在 PWML 启动 VDD 的 UVLO 复位之前、可能会有几个来自 PWML 的脉冲(在 Si SIMPLIS 模型中驱动 QL)。  我们建议严格测量行为、并使用此表确定哪些故障可能导致其关断。  

    我还附上了我们为 UCC28780准备的调试指南。  我建议查看它、看看它是否能帮助您确定导致您的设计无法启动的原因。  我们将根据此材料创建一份应用手册、该手册将很快在 TI.com 上提供。

    e2e.ti.com/.../UCC28780-Debug-Guide.pdf

    此致、

    Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、
    感谢您的快速响应、我将尝试借助调试指南解决此问题! 我会在我解决问题时告诉您。 谢谢!
    此致

    伊凡

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eric、

    我解决了这个问题、它现在起作用了。 问题是电流感测引脚在分流器上测量到的电压过大。 原因 是我的布局、在某些情况下未正确完成、我具有 来自其他导体轨道的耦合电感。  非常感谢您的帮助!

    此致

    伊凡