This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMV431B:lmv431

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795132/lmv431b-lmv431

器件型号:LMV431B

我将 LMV431BIMF / NOPB 串联导通稳压器用于2.5V 输出。 发现初始基准容差不符合规格中定义的值。 测得的基准电压低于下限规格。 温度范围。    但是、当我测试数据表的测试电路32中配置的相同器件时、符合定义的规格。  如果有人解释了这种差异的原因以及如何解决此问题、请表示感谢。

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Raghavendra、

    您能否将确切的测试原理图发送给我? 输入和输出电压?

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    输入为2.7至3V、输出为2.5V。 我将 MOSFET 用于串联导通元件、并使用10K 电阻器将栅极连接到14V、并连接到稳压器的阴极。 如有可能、请发送电子邮件或致电我以了解更多详细信息和进一步的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Raghavendra、

    您的问题似乎已脱机。 我现在要关闭此主题、如果您需要更多帮助、请告诉我们。

    谢谢、
    Abhinav。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    目前,这一问题尚未得到解决。