This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS543C20:TPS543C20RVFT -阻抗问题

Guru**** 2343770 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795135/tps543c20-tps543c20rvft--issue-with-the-impedance

器件型号:TPS543C20

你(们)好

  我将 具有 Arria 10 SoC 的 TPS543C20RVFT 用于0.95V 内核。 0.95V 时的阻抗大约为预期的1.6E。 直流/直流输入显示的阻抗相同。 该 sch 符合评估板的要求。 设备是否出现故障?

此致

Vikas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Vikas、

    您能否更具体地回答您关于"器件是否存在故障"的问题?

    您是否在设计中看到任何关断或保护启动?

    套件

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Vikas、
    我将关闭该线程。 如果您有后续问题、请重新打开或打开新主题。
    谢谢。
    套件