This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25892:有问题

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25892, BQ25896, TL7702B, TPS22953

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790243/bq25892-questions

器件型号:BQ25892
主题中讨论的其他器件: BQ25896TL7702BTPS22953

尊敬的*:

您能回答我们的一些问题吗:

1) 1) BTST 引脚47nF 是否可以使用16V、因为每个 DS 的 Vsw 和 Vbtst 之间的差值最大为7V、并且评估板上使用25V 电容器?
2) 2) I2C 和 INT 引脚上的上拉电阻可以达到1.8V、我们的微处理器是1.8V 信号逻辑?
3) 3) PG 表示输入电压正常、是否表示 VSYS 正常? 在这里、我们应该使用上拉至 VSYS 吗?
4) 4)为了设置最大输入电流限制、我们是否可以将 PSEL 直接连接到 GND?
5) 5)我们要将输入电流限制设置为大约3A -> Rilim =120Ohm 是可以的? 或者我们应该使用118R 还是115R? 当115R 时、ILIM = 390/115=3.4A、计算使用什么 Kilim?
6) 6)如果未使用 QON 引脚、我们应该如何处理它?
此致、
D.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 D:

    关于1、BTST 电容器两端的最大电压为 VBUSmax+VREGN (6V)、因此考虑到电容器从直流偏置降额、额定电压应至少比额定电压高1.2-1.5倍。

    关于2、是的、I2C 和 INT 上拉电阻可以是1.8V。

    关于3、如果电池将始终连接并且您不希望使用运输模式(用于关闭 FET 的 I2C 位)、那么您可以上拉至 SYS。

    关于4、PSEL 将 IINDPM I2C 寄存器中的最大值设置为3.25A 如果启用该位、ILIM 上的电阻器可以将输入电流限制钳位为较低的值。

    关于5、如果您计划使用 ILIM 电阻器来控制输入电流限制、那么我建议使用最高的基利姆、以确保您的3A 输入源不会崩溃。 或者、您可以将 IINDPM 寄存器设置为3A、并将 ILIM 引脚设置为稍高一点的冗余保护。

    关于6、如果未使用 QON、请将其保持悬空。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    关于 PG 引脚、最好上拉至 REGN 吗? 使用100k?

    因为我们不会在运输模式下使用 BQ25982、但我们将使用电池(CE 低电平)和电池(CE 高电平)。

    此致、
    D.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 D:

    将/PG 上拉至 REGN 是一个选项。 请记住、REGN 仅在应用有效 VBUS 时可用。 另一个选项是上拉至 SYS、当没有 VBUS 时、它将是电池。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    1)如果不使用/PG、可以保持悬空状态?

    因此、我们无法将其上拉 ti REGN、因为或系统有时会使用电池(无 VBUS)、有时会使用电池(仅 VBUS)

    我不知道拉至 SYS 是否正常、因为您说:
    "如果电池将始终连接并且您不希望使用运输模式(使用 I2C 位关闭 FET)、则可以将其上拉至 SYS。"
    ->而且我们没有始终连接电池:

    2) 2)如果 REGN 仅在电池(无 VBUS)时不可用、则表示当我的器件仅在电池上工作时、TS (热敏电阻)不在正确的温度窗口中、并且 STAT 指示灯闪烁(充电暂停)?

    此致、
    D.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 D:

    关于1、/PG 可保持悬空。

    关于第2条,不 TS 功能仅在电池模式下禁用、而不是在 OTG 模式下禁用。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    我们在桌面上安装了 BQ25892开发板。

    我们正在尝试为锂离子电池充电、但充电电压有一些奇怪的现象。

    根据 DS ->第41页表15 ->、默认充电电压设置为4.208V、相当于锂离子电池的建议充电电压。

    但我们观察到,当电池接近充满电时,充电电压为4.1V,我们还在 Ichg 上连接了安培表,它显示0A。 STAT LED 未关闭、但闪烁速度非常快(超过1Hz)。

    您能解释一下这种行为吗?

    此致、
    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    David、

    首先、BAT 引脚和电池之间串联的电流表具有高阻抗、这会导致提前 CV/封装、和/或自动范围功能会导致充电器振荡。 为了确认电池充满电、在 IC BAT 引脚上测得的电压是多少? TS 引脚上的电压是多少? JEITA 热(TS 引脚低电平)会导致电池电压降低。 根据数据表第28页的表8、闪烁的 LED 指示故障、包括 TS 故障。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    感谢您的回答、我们移除了电流表、现在电池充电至4.2V、充电完成时、稳压器 LED 熄灭。


    我们在对电池进行放电时看到的另一件事是、它将放电至2.8V、是否可以将最小放电电压设置为3.3V 或3.4V?

    由于某种原因,当使用电池时,BQ25892可以看到 VSYS < 3.5V (SYS_MIN),这是怎么可能的??

    在 DS 第13页的表中,当 Vvbus >Vbat -> min sys 电压为 VSYS_MIN (3.5V)时,可以看到电压低至2.8V?


    我们测量 Vbus= 0V、并将 OTG 下拉至低电平、将 CE 下拉至低电平

    此致、
    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    遗憾的是、充电器不提供电池放电阈值。 充电器期望电池组保护器提供
    放电保护。

    当处于 MINSYS 模式时、如果降压转换器有足够的输入功率来驱动系统负载并为电池充电、那么 V (SYS)= MINSYS。 如果不是,则电池必须对负载进行补充,然后 V (SYS)=V (BAT)-ISUPP*RDSonQ4。

    当 VBUS 可用时、降压转换器只能提供 MINSYS 电压。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    如果我理解正确、

    1)

    如果没有 VBUS 并且器件仅通过电池供电,则最小系统电压低 至2.8V?

    2)

    第13页的表格仅在存在 VBUS 时有效??

    3) 3)为什么该表中存在 vsys_range、而<vbat, so this equation is not valid if vbus=0V ? 是 v3v VSYS_MIN 的值是多少?

    4) 4)是否有与 BQ25892类似的充电器仅在使用电池时具有此功能? 电池电压降至3.4V 或更低时、我们需要关闭系统。

    5) 5)为了启用该功能、您建议将什么与 BQ25892搭配使用?

    此致、

    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    对于1、如果没有 VBUS、BAT 和 SYS 之间的 BATFET 将导通低至 V (BAT)=VBATDPL=2.15V-2.5V。

    关于2和3、在没有 VBUS 的情况下、I2C 总线只能在低至 VBATUVLO=2.3V 时工作、而 ADC 只能在低至 MINSYS 设置时工作。 MINSYS 最低设置为3.0V。

    关于4、我们所有具有 SYS (NVDC 电源路径)的充电器都没有 UVLO/截止电压如此高。 充电器的设计假定电池组具有一个在所需放电电压下打开的保护器。

    BQ25892具有一个允许主机关闭 BATFET 的位。 您能否编写一个主机软件、在 V (BAT)=3.4V 时、使用 ADC 监测电池电压并关闭 BATFET?

    BTW、如果您不需要 ISYS 或 ICHRG= 5A、仅3A、则可以使用 BQ25896、这是 BQ25892的3A 版本。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    1)
    我们还发现、我们可以写入 BQ25892寄存器以关闭 BAT-FET。

    TI 是否有在所需放电电压下打开的电池组保护器解决方案?

    2) 2)我们更喜欢硬件解决方案、

    我们研究了复位 IC 解决方案,但当复位 IC 切断电压然后电池电压恢复时,会出现问题,因为没有负载,然后它将重新打开,然后关闭,打开,这是不好的。  

    因此、我们希望将电压降低、例如在3.4V、但仅在电压稍高时启用。

    是否有具有程序捆迟滞的 IC?


    此致、
    David。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    我在 www.ti.com 上进行了搜索、但未找到欠压阈值高于2.8V 的保护器。 我不直接支持保护器、因此您可能需要提交另一个 e2e 帖子。

    关于复位 IC 解决方案、您可以通过从输出端到外部感应电阻器的额外电阻器向大多数复位 IC 添加外部迟滞。 请参阅 www.ti.com/.../tidu020a.pdf 了解该概念。 例如、您可以使用 TL7702B 将外部电阻器连接至 SENSE、以驱动 BAT 引脚和电池之间串联的外部背靠背 PFET。

    此致、
    Jeff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jeff:

    我们认为、对我们来说最佳的解决方案是使用 BQ25892上经过 I2C 的强制切断 BATFET 作为初级保护。

    作为次级保护、我们可能会在 SYS 电压上使用负载开关 TPS22953、以便在系统电压低于3.35V 时关闭系统电压。

    我们在这里有一个问题,就是在系统电压为3.55V 时,如何向负载开关添加一个磁滞?

    此致、
    David。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 David:

    听起来很合理。 我不支持 BQ22953、但根据数据表的快速视图、EN 引脚具有大约100mV 的迟滞、该迟滞将随用于感应的电阻分压器进行缩放。 我建议在论坛上发布一个问题、供 BQ22953支持团队回答。

    此致、
    Jeff