This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:为什么 LL 引脚有时不输出?

Guru**** 2513775 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795063/tps53353-why-the-ll-pins-will-not-output-sometime

器件型号:TPS53353

降级:

请帮您检查以下原理图吗?

由于有时(CPU 处理某些通道的视频)、LL 的引脚将不会输出、在大约2.3ms 后、LLS 将正常。 但是、CPU 处于崩溃状态。

为什么 LL 引脚有时不输出?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝您好运、

    R29P 看起来非常高。 您是如何计算的? 您能否发布启动波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝您好运、

    对此进行了任何更新? 请告诉我。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 John:

    是的、与客户沟通、有2个更新的问题。

    使用 webench 的第一个设计、将会发生崩溃状态。 原理图和波形如下所示:

    通道1是 LL 引脚。 通道2为0.9V 输出。  

    2、下面的原理图是参考数据表、在其他旧项目的设计中使用是可以的。  

    然后参考确定原理图客户删除了 C24P、R30P、R29P、C25P、C20P。  

    不过、也会发生这种情况、延迟时间从2.3ms 更改为5ms。

    通道1是 LL 引脚。 通道2为0.9V 输出。  

    BTW、另一个区别是第一个设计的 C1P、C7P、C12P、C38P、C42P、C46P、C48P、C49P、C50P 均 为陶瓷 电容器。

    OK 设计的 C16P、C32P、C33P 均 为实心铝电解电容器。

    请 请帮助提供一些建议。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    祝您好运、

    正如我以前怀疑的那样、问题出在 R29P、C29P 和 C20P 的纹波注入电路。  TPS53353需要 VB 引脚上的一些纹波电压来进行调节。  在底部的原理图中、纹波由输出电容器的 ESR 提供。  对于所有陶瓷设计、您需要对纹波注入进行 AD 处理。  我认为 R29P 太大了。  请遵循数据表中第8.2.2.2节的指南。  看看这是否能解决您的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝您好运、

    有更新吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    祝您好运、

    我现在要关闭这个线程。 您可以随时重新打开它。