This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25150:我的客户提出的技术问题

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795829/bq25150-technical-questions-from-my-customer

器件型号:BQ25150

您好、支持团队

我的客户已在其产品中采用 bq25150进行设计。

他们还想设计一个用于额外电池的组充电器、并希望使用 bq25150来保持固件不变。  

他们在以下问题上寻求帮助:

  1. 如果我们将此充电器 IC 用于我们的新 Gang 充电器(总共8节电池、CC/CV = 350mA/4.4V)、是否存在任何热问题? TI 是否有任何热分析数据和测试报告可与我们分享?
  2. 如果我们不需要 BQ25150的电源分配,我们是否需要对 BQ25512的 PMID 或 LS/LDO 引脚执行任何操作? PMID 添加了3uf 电容、LDO 保持禁用状态? 请确认
  3. 正如我们所知,加利福尼亚能源委员会将电池充满电后完全放电所消耗的能源与单元电源在交流电源线上消耗的能源进行了比较。 有一个要求最低效率的公式。 由于 BQ25150是线性充电器 IC、这里是否有任何问题? TI 是否有一些测试数据来确认此处没有问题?

谢谢

Jeff C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、

    对于散热问题、我们可以从数据表中对功率损耗及其工作模式进行一些估算。 我将检查我是否可以共享一些热数据。

    2.您是指 PowerPath 吗? 那么,您不必再做任何额外的事情。 只需在 PMID 上添加电容即可。

    3.充电器存在和充电过程中的任务是否完成? 器件本身的功耗非常低、因此我们在这里没有听到任何问题。

    此致、

    Gautham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Gautham、

    对于问题1、您能否提供热性能数据以供参考?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Paul、

    因为您已就此发送电子邮件、所以请在此处关闭。