This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ51021:从 BQ51013B 迁移到 BQ51021

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ51021, BQ51013B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796004/bq51021-migration-from-bq51013b-to-bq51021

器件型号:BQ51021
主题中讨论的其他器件: BQ51013B

我要将设计从 BQ51013B 迁移到 BQ51021、因为我要启用 I2C 和自定义数据包。  我现在正在进行测试、得到5V 电压、几秒钟后、电路关闭。  在阅读数据表时、我认为这是因为我在 TS/CTRL 上有一个10k 电阻下拉电阻器、这使得接收器认为我处于过热状态。  您可以看到、这只是先前 BQ51013B 设计的副本。  在此系统中、我们不支持温度传感器、因此 TS/CTRL 引脚是否可以保持悬空?  如果不是、我应该有一个从 vtsb 到 ts/ctrl 到 GND 的分压器、该分压器将 ts/ctrl 保持在~1V、以便它不会触发 EPT 或过热?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    对于 BQ51021、需要在 VTSB 引脚 G4和 TS 引脚 E5之间连接一个20k 电阻器。 VTSB 是用于上拉 TS 的1.8V 电压源。 从 TS 到接地的电阻值为10k。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我是否可以使用另一个电源在该 TS 引脚处获得大约1V 的电压、以便我可以确认电路的其余部分正常工作? 我无法向 vtsb 添加跳线、因为它是 BGA 器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是-将 TS 引脚保持在0.38V 跳变点以上、1V 将起作用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用由电池供电的3V3电源将电压硬接线至~.82V。  但是、现在在连接到发送器后、发送器立即完成充电、根据数据表、仅当 Vctrl>1.4V 时才会发生充电

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我再检查一下这个、很抱歉让人感到困惑。
    在此脉冲时间内、VTSB 为脉冲信号、TS 为测量信号。 脉冲与通信时间同步。 BQ51013B 数据表第7.3.13节中的说明图34提供了更多信息。 BQ5102X 数据表说明更接近直流行为、请注意、图13显示了脉冲。

    这将使得在不访问 VTSB 引脚的情况下难以进行测试。