This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TPS40040:与 CCM &放大器相关的 TPS40040平均模型问题;DCM 运行

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TPS40040, TPS40041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796528/tina-spice-tps40040-tps40040-average-model-issue-relevant-to-ccm-dcm-operation

器件型号:TPS40040
主题中讨论的其他器件:TINA-TITPS40041

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

大家好、

我已经从 TI 网站下载了 TPS40040_AVG 模型、并在 OrCAD PSpice 16.6中运行了加密模型。
我的问题是、模型在 CCM 和 DCM 之间自动切换还是在 DCM 之间自动切换?

看起来模型仅在 CCM 中工作。 请澄清。 波形为 FYR..

 VIN=5.5V VOUT=1.8V Rload=36 Ω FSW=600kHz wF1

 VIN=5.5V VOUT=1.8V Rload=0.3 Ω Fsw=600kHz wF1

此致、

Janayya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Janayya、

    这些模型适用于 CCM。 波德图等、这无论如何都是关注点。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的。 但根据数据表说明、器件在 CCM 和 DCM 下工作。 发布的平均模型是否有限制?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们谈论的是同一部件吗? 我在 TPS40040数据表的说明中没有看到 DCM。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mathew:

    是的、我将讨论同一器件(TPS40040)。
    有关 CCM 和 DCM 运行信息、请参阅应用报告 SLVA301–2008年4月的第25页。

    此致、
    Janayya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为这是一个拼写错误。 在方框图中、我看不到任何 DCM 运行模块。

    数据表中的说明:

    TPS40040 (300kHz)和 TPS40041 (600kHz)是固定频率电压模式同步降压控制器。 在运行中、允许同步整流器(SR)在两个方向上传导电流、从而使转换器即使在空载条件下也能以连续模式运行、从而简化反馈环路补偿要求。 在启动期间、内部电路会调制同步整流器的开关、以防止在存在预偏置条件时输出放电。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mathew、非常感谢您澄清我的疑问。 是否可以与我分享 TPS40040的未加密平均模型?