This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3420:将保持状态的按钮解决方案

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3420

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795663/tps3420-push-button-solution-which-will-keep-status

器件型号:TPS3420

您好专家、

客户正在寻求与 TPS3420类似的解决方案、但需要保持输出的低电平或高电平状态、并在按下按钮生成的下一个脉冲将状态切换为高电平或低电平。 我们是否有可支持此应用的解决方案? 非常感谢!!

此致、

Ann Lien

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ann、

    1.如果按下 PB,输出将从低电平切换到高电平并锁存到高电平状态? (或从高电平到低电平并锁存到低电平状态)
    2.在下一次 PB 按下时、输出将切换并锁定?

    我是否了解所有要求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marshall、

    感谢您的回复! 但是、我们只有一个按钮、只有按下按钮时才有脉冲。 没有将状态保持在低电平或高电平的架构。 或者、对于无法保持高/低电平状态的一个按钮条件、您是否有更好的评论? 非常感谢!!

    此致、
    Ann Lien
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ann:

    我之前的帖子是确定您所需的运行/电路性能的问题。
    听起来我的假设是正确的、但您能否用手或数字方式绘制您在按下按钮时尝试生成的波形?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    安、

    您的问题似乎已经解决。 我现在将关闭此功能、如果您需要有关此主题的更多帮助、请告知我们。

    谢谢、
    Abhinav。