This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ27Z561EVM-011:BQ27Z561EVM-011无法与 BQstudio 通信

Guru**** 2560530 points
Other Parts Discussed in Thread: MSP430F5529, BQ27Z561, EV2400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796628/bq27z561evm-011-bq27z561evm-011-can-not-communication-with-bqstudio

器件型号:BQ27Z561EVM-011
主题中讨论的其他器件:MSP430F5529BQ27Z561EV2400

我正在学习如何使用 BQ27Z561、我有一个 BQ27Z561 EVM 开发板、但我不小心更换了它、它损坏了、现在已确认 IC MSP430F5529已损坏、因为 BQ27Z561 EVM 的价格相对较贵、我想尝试修复它。

我已经更换了损坏的 MSP430F5529、但我不知道如何升级固件。 有人可以帮帮我吗?

我真的很期待有人帮助我。

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    我只更新了一个具有现有固件版本的器件、但我之前没有更新空白 MSP430、因此我不确定它是否可以正常工作。 但是、以下链接包含更新程序:
    www.ti.com/.../sluc578


    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Onyx
    感谢您的回复!
    也许我所说的不清楚。 我知道如何对 MPS430进行编程。 但我没有 TXT 文件。
    我可以从何处下载它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您询问如何对固件进行编程、我提供的是要编程的固件。

    如果 MSP430为空、则应处于引导加载程序模式、因此您应该能够将其插入并使用-s 选项运行更新程序。 比如

    EV2400FirmwareUpdater.exe -s

    如果未检测到该跳线,则需要在 EV2400复位时短接一个小型双引脚跳线(有另一个跳线可对其进行复位,或者在通电时仅执行此操作),以强制其进入引导加载程序模式。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e2e.ti.com/.../8863.GDKFW_5F00_V1_5F00_06_5F00_INA220.txt

    谢谢
    Onyx