This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2057W:输入电压不会超过10.2V..... 为什么?

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794747/bq2057w-input-voltage-will-not-go-above-10-2v-why

器件型号:BQ2057W

有人能向我解释为什么我不能将输入电压转换到10.2V 以上来为8.4V 电池充电?  我将高侧感应(100m Ω)与 P-FET 结合使用。  我的输入电流为1.4A、输出以大约1A 的电流充电(请参阅数据表中的图4以了解配置)...我没有 NTC 连接或 D1。  其前端似乎有一个小的工作电压窗口(8.5V 至10.2V)。  如果我超过10.2V,电池将停止消耗电流..... 什么是关闭它?

如果我将高侧感应降低到50 mOhm...我现在只能从输入中获得相同的结果、大约为2.6A。  但电压仍然是有界的

请说明

谢谢

Steve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve
    检查 TS 引脚上的电压、它需要介于输入电压(VCC)的30%和60%之间、以防止电路禁用充电。
    此外、检查充电停止时的电压输出、系统是否看起来正确调节电流? 电压是否增大?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Steve
    是否有此问题的更新?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Bill。。。。

    抱歉...我在这一端被淹没了,但是 TS 引脚已经超出了规格...我已经纠正了...

    感谢后续行动

    Steve