This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2372:有源 PoE 开关无法识别器件

Guru**** 2797465 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2372, TPS23880EVM-008, USB2ANY, BOOST-PSEMTHR-007, TPS23880

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794553/tps2372-device-not-recognized-by-active-poe-switch

器件型号:TPS2372
主题中讨论的其他器件: TPS23880EVM-008USB2ANYBOOST-PSEMTHR-007TPS23880

对于60W POE 应用、我使用 TPS2372来处理协商、并将相关器件的原理图添加为 PDF。

此设计适用于无源 PoE 喷油器、但有源 PoE 喷油器表明识别过程中存在问题。

我已将设计基于数据表中的"推荐应用"、我是否做了任何事情?

e2e.ti.com/.../POE-Recognition.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jorg、您已与我们联系、为德州仪器在美国的员工提供了一个假期休息。 每个人都将在下星期一(4月22日)之前休息。 我们将在下周尽快收到您的请求。

    在等待我们的回复时、了解在连接时导致问题的活动 PSE 会很有用。 有一些有源 PSE 控制器无法与 IEEE802.3bt 就绪型 PD 负载完全互操作。 如果我们知道您连接到的内容、则可以帮助您调试这种情况。

    我还建议您阅读有关此问题的长期解决方案(PoE 徽标计划)的更多信息,网址为--> e2e.ti.com/.../724427

    感谢您考虑使用德州仪器的 PoE 产品、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jorg:

    您能否从 PSE 获取检测分类状态? 如果不是、我建议您使用 TPS23880EVM (TPS23880EVM-008_BOOST-PSEMTHR-007和 USB2ANY)测试 PD、并查看您是否遇到相同的问题、您还可以从 TPS23880EVM GUI 读取所有状态。 谢谢。

    此致、

    一分钱

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用于为我的设计供电的 POE 注入器是"Phihong POE60U-1BT"。 根据其数据表、该器件应为有源(符合 IEEE802.3bt 标准)喷油器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的建议、恐怕我无法访问 POE 的任何评估工具。 为了解决手头的问题、我只能使用标准测量设备(示波器和万用表)。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jorg、

    如果您注意到、TI 尚未对我们的任何解决方案要求 IEEE 802.3bt 合规性、因为目前还没有可供测试的已发布认证计划。 目前正在开展一项徽标计划...将于年底通过以太网联盟提供3/4型(又名 IEEE 802.3bt)认证徽标。 TI 是委员会中非常活跃的成员、致力于定义该测试套件。 您可以在以下常见问题解答中阅读有关程序和徽标的更多信息:--> e2e.ti.com/.../724427

    Penny 的建议仍然是调试您的情况的最佳方法。 您可以订购我们的 TPS23880 EVM 套件...将其连接到基于 TPS2372的设计、看看问题是否仍然存在。 如果不是、分类问题会出现在电缆的 PSE 侧。 如果仍然存在、请联系我们、我们将与您合作、了解正在发生的情况。

    此主题上也有 Penny、可能还会提供其他建议(仅使用示波器和万用表)。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Thomas、感谢您(非常快速)的回复。 您的回答澄清了互操作性方面的潜在问题、现在我将联系项目管理人员、看看是否可以选择购买套件。 在此期间对其他解决办法提出的任何建议仍将不胜感激。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jorg:
    查看原理图、我认为数据变压器连接不正确。 这对应该是1、2/3、6、我看到1、2/3、4。 请参阅 TPS2372EVM 作为示例。

    该标准要求它为1、2/3、6和4、5/7、8

    此致、
    达尔文
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您检查达尔文!

    Jorg、请检查此问题、并告知我们这是否解决了您的问题。 它可能会。

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    感谢您的回复、我已经对其进行了测试、 但很遗憾它没有解决问题。 我正在使用的 PoE 喷油器仍然指示错误。

    此致、

    Jorg

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jorg:

    您是否使用 TPS2372EVM 测试过喷油器、以确保喷油器不是问题?

    查看更多原理图、您可以尝试移除 C7吗? 我以前从未见过 bob Smith 端接连接到初级接地端。 另请注意、数据变压器向后看。 MX 和 MCT 端是 PoE 端、TD/CT 端是数据端。 我认为数据端的额定功率不会流过它。 EVM 是有关如何进行连接的一个很好的示例。 此外、我过去已将 TPS2372EVM 连接到 Phihong BT 注入器、没有任何问题。