This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5030:同步电路的建议

Guru**** 2815225 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5030

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796634/lm5030-recommendations-for-a-sync-circuit

器件型号:LM5030

如果没有外部同步、LM5030可以正常工作。 没有问题。

但是、如果客户想要添加外部同步电路、建议您实施此类电路吗?

客户已经了解要求、但希望使用参考电路来实现。

- 15至150ns 之间的同步输入脉冲宽度、

-幅值1.5至3.0V

-100pF

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Eddie

    SYNC 信号可以是方波或脉冲波形。 100pF 电容和 RT 电阻器将用作微分器电路、仅将边缘耦合到 RT 引脚。 同步信号的超前边沿将在 RT 上提供一个正脉冲并提早终止周期。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Eddie、

    由于自我上一篇帖子以来没有其他问题、我将关闭该帖子。 如果您有更多问题、请打开新帖子。

    此致

    Peter