This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2378:如果 TPS2378获得不带检测/分类的48V 直接输入、会发生什么情况?

Guru**** 2585275 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2378

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796586/tps2378-what-happens-if-tps2378-get-48v-direct-input-without-detect-classification

器件型号:TPS2378

您好!

使 TPS2378电路如下所示。

电源仅是不具有 PSE 功能的 PoE 注入器。

因此、TPS2378直接从喷油器获得48V 电压、而不具有检测/分类功能。

此时、其输出电压约为7V、而不是48V。

为什么会出现这种问题?

请查看下面的原理图并让我知道根本原因。

此致、

Nicky

e2e.ti.com/.../TPS2378.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尼基

    我对这里反应缓慢表示歉意。 上周、我们的团队人手不足、但我想告诉您、您的问题已收到、您将在周一收到回复。

    感谢您对德州仪器 PoE 产品的本地支持和推广、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nicky、

    按输出、您是指 VDD 到 RTN? 还是 VDD 连接到 VSS?

    如果是 RTN、则 PD 控制器可能会折返、您需要先在无负载的情况下进行测试、然后在 VDD-RTN 为48V 后增加负载。

    如果是 VSS、则喷油器向后折叠、负载可能过高、以至于喷油器无法提供电源。 请确认。 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    输出为 VDD 至 RTN。

    请问 PD 控制器是折返的意思是什么? 以及如何解决它?

    您能否查看随附的完整原理图?

    此致、

    Nicky

    e2e.ti.com/.../TPS2378-sch.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Nicky、

    让我们首先检查这是否是我们需要解决的问题。 您能否尝试移除 L402来查看 VDD-RTN 是否可以导通至48V? 谢谢!