This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS40210:适用于12~24V 至24V 6A 设计的 TPS40210

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP30524, TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/793751/tps40210-tps40210-for-12-24v-to-24v-6a-design

器件型号:TPS40210
主题中讨论的其他器件:PMP30524PMP8944

您好、先生、

我们的客户希望设计12V~24V 至24V@6A 的隔离电源、

但 PMP30524只有24V@1A、TI 是否有24V@6A 参考设计? 或其他适合此应用的最佳解决方案?  

Hugo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    负责的工程师现已不在办公室。 他将在4月23日之前答复
    通常,6A 输出电流对于非同步反激而言过高。 请考虑同步反激或同步正向拓扑。
    此致、
    EL
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Hugo、

    对于标准反激式拓扑、144W 功率太大。 因此、没有使用 TPS40210作为反激式设计的功率级别。 有源钳位可能是一个很好的解决方案。 请查看 PMP8944。
    TI 参考设计库也有许多其他设计。
    www.ti.com/.../index.html

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Garrett、

    感谢您的支持、
    我们将与客户分享。

    Hugo