This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMZM33606:正常和反相应用中的 FSW 和电容器值?

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: LMZM33606, LMZM33602, LMZM33606EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795916/lmzm33606-fsw-and-capacitor-values-in-normal-and-inverting-applications

器件型号:LMZM33606
主题中讨论的其他器件: LMZM33602

您好!


我计划在 Buck 和 IBB 配置中使用 LMZM3360x 系列电源模块。 因此、我需要一个没有噪声和纹波的 PSU、我将在它们后面使用 LDO。 以下是一般信息、

19V 输入 =>  LMZM33606、 +12.6V、 4.4A 输出
19V 输入 =>  LMZM33606、 -12、6V 3.2A 输出
19V 输入 =>  LMZM33602、 +5、6V、1A 输出

以下是我的问题、

1) 1)我知道建议的最大工作频率为1.2MHz、数据表上显示、凸极将下降。 但会有多大的下降? 我想将 Fsw 增加到2MHz、这是因为 LDO 的 PSRR 值在1MHz 时不是很好(大约15dB)。

Webench 不允许我这么做、但当我更改 Rt 值时、我可以得到2MHz。 这是否会影响其他组件的值? 我能否在2MHz 开关频率下获得这些电流量?  

2) 2)我已经在 TI 论坛中查看了一些设计、并且输入和输出电容器的 Webench 值低于这些设计。 例如、在评估板中、有39uF ALU + 2个4.7uF 陶瓷输入电容器 和4个47uF + 150uF 钽输出电容器。 但当我尝试使用 Webench 时、建议使用2x10uF 输入电容器(降额8、6uF)和4x22uF 输出电容器(降额56uF)。

这些值与评估板大相径庭。 我应该在输入和输出端添加铝或钽电容器吗? 还可以增大陶瓷电容器值吗?  对于此应用、我的上限值应该是多少?  

提前感谢您。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    让我来看看这一点、看看对于2.2MHz 开关频率是否有任何效率数据。 关于输出电容、数据表的表3详细介绍了最小输出电容。 我建议设计一个超过最小值的输出电容、因为这将有助于提供一些稳定性余量并实现更好的瞬态响应性能。 在这种情况下、建议在12V-20V 的输出电压范围内具有最小50uF 的降额陶瓷输出电容。 任何额外的输出电容都可以是陶瓷电容、聚合物电容或两者的组合。   

    此致、

    Jimmy  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    只是想为您提供一个更新、我仍在研究更高开关频率下的效率数据。 当我从设计人员那里获得更多信息时、我将会返回给您。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    遗憾的是、我没有从设计人员那里得到预期效率下降的响应。 我计划采用 LMZM33606EVM 并将其配置为正输出、以测量1MHz 和2MHz 下的效率。 这样、我至少可以为您提供一些基准数据比较、并显示效率的下降。 感谢您的耐心等待。 我将在获取工作台效率数据后再返回给您。

    此致、
    Jimmy
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我采用 EVM 并对19Vin -> 5.6Vout @ 1A 负载运行了测试。 对于1MHz 频率、效率约为87%、而在2.2MHz 频率下、效率降至79%。 显然、效率从1MHz 下降到2.2MHz。 如果您计划使用2.2MHz 的外部频率同步、最好测试稳定性。 在19V 的情况下、最大输出电压可能会降至应用中的12.6V 以下。 您可以在应用之后构建电路并运行验证测试以确保稳定性。  表6 提供了有关开关频率和工作输出电压的指导。  

    此致、

    Jimmy