This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 电流限制模式

Guru**** 2762685 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS2492EVM-003, TPS2492

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796730/current-limiting-mode

器件型号:TPS2492EVM-003
主题中讨论的其他器件: TPS2492

尊敬的 TI 团队:

在限流模式下关闭 MOSFET 时出现问题。

我使用的评估板 TPS2492EVM-003存在一些差异:Vin=28V、Rsense =10m Ω、ILIM=5A、并且我禁用了 UV 和 OV 保护(即、演示板上没有 R5)。

我从 ILOAD< ILIM 等负载启动电路板、一切正常、输出电流正常、MOSFET 导通、输出电压为28V (=Vin)。 然后,我修改负载 ILOAD>ILIM。  此时、会出现一种奇怪的行为。

一旦 ILOAD >ILIM、TPS2492就不会立即进入限流模式、但 Iout 会上升至9A、而 ILIM=5A、则 Vout 会下降至0V、故障计时器不会启动。 为什么故障计时器不会在 ILOAD>ILIM 时立即启动?

然后、将使能输入上的任何操作白下来、组件将在 Iload = 5A 时重新启动并正常关闭 MOSFET。

我使用不同的输入电压电平测试了外壳、当输入电压<22V 时不会发生这种情况。 我记得我已禁用 UV 和 OV 保护。

前两张图片在同一场合重新呈现、但时间/刻度不同。 最后一个是表示 cas、其中 Vin=20V。

我不明白为什么故障计时器在输入电压大于22V 时不能正常启动,为什么组件在之后重新启动?

提前感谢您的帮助。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zakya、

    欢迎使用 E2E!
    我将对此进行研究并返回给您

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Zakya、

    在第一个测试用例(图1)中、负载电流变化很快、因此控制器被视为短路并切断输出。 控制器在电流限制模式下再次正常启动(图2)

    您能否缓慢增大负载电流以模拟过载情况并进行检查?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、感谢您的回答。

    我按照您的建议、通过缓慢增大负载来检查情况。
    确实、您是对的、控制器运行正常、切断输出、不再重新启动。
    但是,我仍然有一个问题:当我施加硬短路(负载电流变化更快)时,控制器的运行方式为何与数据表不一样?(cf 图15第16页)。 他为什么要重新启动?

    谢谢你
    此致、
    Zakya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zakya、

    对于短路、该器件会立即关闭、并在功率限制模式下再次打开。 您的第二个测试波形响应与图15第16页类似。 只有定时器周期不同。 增大 CT 值将提供类似的响应。

    此致、
    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Rakesh、

    我是否可以理解第二个测试波形中的行为是施加硬短路时组件的正常行为? 也就是说,在输出电流高于我的限制时立即关闭,并在正确切断后打开?

    很抱歉、对于我的部分、我看到数据表第16页的图15和我的第二个测试波形之间存在一些差异。
    在数据表中、当施加短路时、计时器立即启动(与我的第三个测试波形类似)、一旦 Vout 与我的情况相反(第二种情况)、Vout 就永远不会增加。 CT 弱的事实可以解释这种重新启动?


    谢谢、
    此致。
    Zakya
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Zakya、

    Vout 的变化是由短路阻抗的差异造成的。 图15具有完美的短路、而您的测试场景类似2.4Ohm 短路。

    放大下面突出显示的部分将与您的计时器启动行为匹配。

    此致、

    Rakesh