Other Parts Discussed in Thread: UCC28780, UCC24612
主题中讨论的其他器件: UCC24612
下面是我发送给 EPC 应用人员的一个文本。 当然,这也是我们需要得到你的评论的地方
对我来说,它会起作用!...但是你怎么想呢。
但现在我们来看一下:我想知道您是否可以查看我们打算在其中使用 EPC2034 (或其新实现) 200V 器件的应用。 同样 、它适用于低功耗低开关频率应用。 在这里使用 GaN 的原因纯粹是为了避免增加麻烦的抑制电路、或者纯粹是为了在小体积电路中获得更高的效率。
它涉及 UCC28780有源钳位反激式控制器。 这些 D/s 可选择使用初级侧 GaN (LMG3410)、但使用 MOSFET 通过 UCC24612同步控制器进行同步整流-似乎仅对 MOSFET 有用。
但我们希望使用 EPC2034! 在大多数地区、它们是相似的。
一个明显的问题是、 如果它小于 9.5V (或类似的值)、它会在 VDD 引脚电压下发送栅极驱动电平
因此、欺骗芯片提供安全5V 栅极驱动的一种方法是在 VDD 处提供5.2V 左右的电压、因为芯片的工作电压低至4V 左右。 或者不要在 REG 引脚上使用 VDD 并连接5V LDO 输出。
请参见随附的。