This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54225EVM-538:将 EVM 配置为输出5V 时出现问题

Guru**** 2810935 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54225

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794303/tps54225evm-538-trouble-configuring-evm-to-output-5v

器件型号:TPS54225EVM-538
主题中讨论的其他器件:TPS54225

大家好、

我的客户在使 TPS54225EVM 输出5V 时遇到问题。 它们将 R1更改为121kOhm、但未添加馈电容。 此外、电感器没有改变。

它们还将 R1更改为73.2K、49.9K、EVM 输出2.5V 和3.3V。 您能否帮助我们了解他们在5V 电压下遇到问题的原因?

供参考-输入电压为12V。  

谢谢、
Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    米切尔

    请尝试4.7uH 电感器并重试。

    Gavin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mitchell:

    很抱歉、我们现在没有 EVM、因此我们现在无法重复此问题

    但一个潜在原因是 EVM 板22uF 的额定电压为6.3V,当输出为5V 时,输出电容器(C3216X5R0J226M085AC)只有30%的电容,因此它可能会使电路不稳定。 让 CTM 尝试22uF 10V 或16V 电压额定值 MLCC 来查看是否可以解决该问题。

    我们将应用 EVM、如果它不起作用、请告知我们。

    谢谢

    李丹尼尔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试 了15V 额定容量、但它不起作用。  

    在我的电路板中、我有4.7uH 电感器和25V 额定电容器、但它不起作用。

    我没有在 TI EV 电路板中尝试4.7uH、因为其尺寸小于我的电感器尺寸。

    希望您可以尝试一下电动汽车电路板。 让我知道 您的解决方案是什么。

    谢谢!

    朱飞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、

    您对此是否有任何更新?

    谢谢、
    Mitchell
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请您上传 TPS54225器件的原理图和布局、我们正在尝试 EVM 板 THNKS。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、您的意思是您拥有的 EVB 板可以在5V 输出下工作吗? 为什么我的 EVB 无法在5V 电压下工作?
    请参阅我的原理图、如下所示、我将于明天向您发送 PCB 布局文件。
    在我的电路板中、R465为0欧姆、R467未安装。

    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    团队正在尝试检查 EVM。

    您能否详细介绍输出5V 故障的情况? Vout 不稳定或无 Vout、或者其他...? 无负载工作或...? 改变 Vin 电压是否发生差异? 如果显示了一些波形、将会很有帮助。

    顺便说一下、原理图中的 C401是否已安装? 如果已安装、请尝试将其删除以重试。

    裕昌

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我移除 C401时、它具有5V 输出。  

    非常感谢!

    顺便说一下、可以解释电容器为何会影响5V 输出?  

    此致!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设1uF 电容器过大、可能会导致为 FB 充电到目标值的时间过长。