This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65632:TPS65632与 TPS65632A 之间有何区别?#39?

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65632A, TPS65632

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794845/tps65632-what-s-the-difference-between-tps65632-and-tps65632a

器件型号:TPS65632

尊敬的 TI 员工:

     如标题所述、我应该建议客户使用哪个版本? 请帮助我们了解一下 TPS65632 与 TPS65632A 之间的区别是什么? Tks。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请于19年4月24日之前回复。

    谢谢、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jerry、
    对响应延迟感到抱歉、因为此线程似乎存在一些路由问题。
    TPS65632和 TPS65632A 之间的区别在于 TPS65632具有两个可选的 AVDD (OUTP2)输出电平:5.8V 或7.7V、具体取决于 SELP2引脚5上的电压电平。 对于 TPS65632A、AVDD (OUTP2)电压电平固定为7.7V。
    如果客户应用的 AVDD=7.7V、我建议使用 TPS65632A。

    此致、
    辽卡特