This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65150:原理图审阅

Guru**** 2768225 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65150

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796051/tps65150-schematic-review

器件型号:TPS65150
主题中讨论的其他器件: TPS22965

您好!  

客户正在使用 TPS65150并已完成原理图、您能否帮助查看原理图并发表评论? 谢谢。

此致。

e2e.ti.com/.../TI_5F00_Power_5F00_TPS65150_2600_Load-Switch_5F00_TPS22965.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在19年4月29日之前回复。

    谢谢、
    Aaron
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chen、

    我查看了该原理图。 总体而言、它看起来不错、并有以下意见:

    -数据表应用建议在 L16处使用3.9uH 升压电感器、因此我建议遵循该标准或使用4.7uH。
    - R78应更改为0欧姆电阻器。
    - C6、C7、C8、C10、C17、 建议 C116为330nF、因此我建议将其更改为330nF。
    -我建议将 C7连接到 SW 网络、而不是器件的 DRVP 引脚。 有关电荷泵三倍频器模式连接、请参阅数据表图34。

    此致、
    辽卡特
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、辽卡特、

    非常感谢您的回复。 我只想问另外两个问题:
    1.如果 C6、C7、C8、C10、C17、 C116是470nF、因为客户至少只有470nF?
    2.如果 C7连接到 DRVP、因为客户在正式设计中会这样做、会存在什么风险?

    此致、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Chen、
    470nF 电容器应该可以正常工作、我看不到这方面的任何问题。
    2.对于正电荷泵三倍频器模式连接、我建议坚持将 C7连接到 SW 引脚、因为这就是在 TI EVM 设计上连接 C7的方式、所有验证测试都是通过这种类型的连接完成的。 因此、最好遵循它、因为设计已经像这样进行了验证/验证。

    此致、
    辽卡特