This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS22990:电源正常输出引脚:最大推荐电流

Guru**** 2531950 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/797287/tps22990-power-good-outpout-pin-maximum-recommended-current

器件型号:TPS22990

您好!

在额定工作条件下,在整个温度范围内允许流入 PG 引脚的最大电流值是多少?

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vienney:

    感谢您与 E2E 联系!

    PG 引脚是开漏输出。 在数据表的第5页、您可以看到流经 PG 引脚的最大泄漏电流。

    谢谢、
    黄亚瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:
    当 PG 为高电平时、我不会谈论电池叠电流= Z
    我将讨论当 PG 为低电平时的内部晶体管灌电流能力。
    我期待你的答复。
    此致

    Vienney Ville
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vienney:

    PG 为低电平时的最大电压(VOL)为0.2V、这会导致 PG FET 的最大电阻为200 Ω。

    谢谢、
    黄亚瑟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    感谢您的回复、

    它实际上不会回答我的问题。

    此致、

    Vienney Ville
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vienney:

    我认为我对这个问题的理解不正确、您能详细说明您要查找的规格吗?

    谢谢、
    Arthur
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    亚瑟

    为了简单起见,我想用 PG 内部晶体管直接驱动 LED (5mA),TI 能不能保证这样的电流处理能力?

    此致、

    Vianney
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Vienney:

    是的、PG 引脚应能够驱动5mA LED。 由于200Ω Ω 是来自 FET 的最大电阻、因此 PG 引脚可以吸收更高的电流值来为 LED 供电。

    请记住、仅当器件处于关断状态时、PG 引脚才会关断。 因此、您的 LED 仅在输出在关闭状态下衰减时才会处于活动状态。

    谢谢、
    黄亚瑟