This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692:如何计算降压/升压配置中的 Cout?

Guru**** 2552050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796415/tps92692-how-calculate-cout-in-the-buck-boost-configuration

器件型号:TPS92692

您好!
我将使用来自 CI tps92692的数据表作为参考、以计算降压/升压配置中的驱动器组件。 在第(9.2.2.2.5输出电容器选择)部分中、如何计算公式中使用的 Rd (min)和 ΔiLed (PP)值?

我的规格:
输入电压(最小值):6V -输入电压(典型值):12V -输入电压(最大值):16V
VLed (最小值):8.25V - VLed (典型值):9.75V - VLed (最大值):10.65V
输出电流(典型值):1A -输出电流(最大值):1.2A
Fsw:310kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josnei 您好、

    您可以在此处阅读前 LED 动态电容(Rd) webench.ti.com/.../Rd.pdf
    请注意、Rd 是总 LED 电阻、例如、如果您总共有4个串联的 LED、那么 Rd 是每个 LED 的总电阻。
    至于 ILED (p-p)、您可以根据设计所需的纹波电流来选择纹波电流。 例如、如果 Iout 为1A 且您的要求是3%的纹波、则纹波电流为30mA。

    谢谢 Tuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你 Tuan。

    如果我将1个高亮度 LED 与1个低亮度 LED 串联。 但低亮度 LED 并非始终处于活动状态。 总 rd 是 LED HB 的电阻与 LED LB 的电阻之和?

    我找到了:
    RD LED HB:2.33
    RD LED LB:1.43

    我应该使用 Total rd = 3.76吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Josnei 您好、

    我将更详细地了解您的应用。  当您说您有一个高亮度 LED 与一个低亮度 LED 串联、但低亮度并非始终处于活动状态...这是否意味着您使用 FET 开关来短接低亮度 LED、从而仅打开高亮度?

    通常、如果您使用不同的负载、则应使用总 LED 正向电压和第3类进行计算、并使用1类(仅一个从 COMP 到接地的电容)。  

    谢谢 Tuan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我使用 FET 开关打开和关闭低亮度 LED。 有2个选项:
    1 - HB LED 和 LB LED 处于激活状态。
    2 -仅 HB LED 处于活动状态。

    在计算中应使用什么电压和 Rd?

    LED HB:VF (最小值):11.6V - VF (典型值):13.6V - VF (最大值):14.8V  - Rd:2、33
    LED LB:VF (最小值):8、7V - VF (典型值):10、2V - VF (最大值):11、1V   - Rd:1、43

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Josnei 您好、

    我会使用 Ccomp 的值进行计算。 首先是 HB 及其 Rd、然后是 HB 和 LB、两者均为 Rd、并使用 Ccomp 的2个电容值中较大的值。 其原因是两种情形都必须保持稳定、因此较大的补偿上限值在这两种情形中更稳定。 完成设计后、您仍需要验证稳定性。

    谢谢 Tuan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ccomp 还是 Cout?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    比较器