主题中讨论的其他器件:BQ24210、 BQ24166
我正在设计使用单节锂离子电池(1S1P)运行的传感器节点。 电池应通过太阳能电池板和 USB 充电。
对于所有太阳能应用、 BQ24210 似乎都是一款值得一去的 IC、因为它具有 MPPT 类功能、可在太阳能电池板低于特定阈值时限制从太阳能电池板汲取的电流。 Microchip 的 MCP73871似乎具有类似的功能( Adafruit 自豪地解释了这一点)、并且以前是我最喜欢的选择、因为它还实现了电源路径等功能、从而允许充电器通过适当的充电终止来减少充电/放电周期(因此索赔)。 而 BQ24210仅为电池充电、而不知道系统负载如何干扰电池。 到目前为止、我是否正确?
但现在我发现了 BQ24030和 BQ2407x 系列、它们的主张完全相同。 此外、它的读数为"当输入电流限制导致系统输出降至 DPPM 阈值时、DPPM 电路会降低充电电流"。 这不仅与 BQ24210/MCP73871类似 MPPT 的行为相同吗? 如果是、对于年轻得多且更受欢迎的 BQ24210、有哪些缺点?
对于 BQ2407x、该 DPPM 阈值为4.3V、而 DPM 阈值为4.5V? 这有点令人困惑。
当我向 BQ24030倾斜时(由于双输入)、如果使用运行的5...6V 面板为标准 INR18650充电、该阈值的良好设置是什么? 一个标准39k 电阻器将为我提供几乎4.5V 的电压、这应该非常接近最大功率点。