请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76940 您好!
我将 BQ7694003与 atmega328p (8位 MCU、8位 ADC)配合使用。 当我使用主机读取 VCX 寄存器时、我没有得到很高的分辨率读取。 我以连续读取的方式读取寄存器、将 ADC 值存储在16位变量中、然后将其转换为电压读数。
我获得了3881、3967、4065、4158mV 等电池电压读数。 我的问题是,为什么不能识别中间电池电压值? 为什么 bq76940 ADC 不能为我提供3900、3901、3902等价值
我已经交叉验证了 ADC 电压转换、看起来不错。 使用16位数字。
从技术上讲、ADC 的计数最少是(5-0)/(2^14)对吧? 我获得的电压读数相差80-95mV