This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:电压环路补偿

Guru**** 2553260 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/797175/ucc28951-q1-voltage-loop-compensation

器件型号:UCC28951-Q1

大家好、
我在求解方程式128时遇到问题 (第8.2.10.1节、第47页、DS)。 我使用的值与本示例中提到的值相同、即、
Rload = 2.4 Ω| Cout = 5.6mF | ESRcout = 12m Ω| RCS = 47 Ω| CTrat = 100 | A1=21

求解此方程式后、我得到的结果(f=fpp/10):

-0.52+i0.31

现在、我如何使用上述获得的值来计算 公式133中的 R5值

我尝试获取它们的幅度、即0.61、但无法获得获取的值、即27.9k Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们非常感谢您的快速响应。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dewang

    正如 您指出的、您需要使用 eq 133中的 GCO 幅度。 我使用随附的 Mathcad 进行了快速计算-当我输入数据表中的组件值时、它给出的值与数据表中的值大致相同、而使用上面注释的值时、它给出的值大约为15k 欧姆。 主要差异是 Cout 和 Cout 的 ESR。 这是一个.pdf 和本机 Mathcad 文件

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/EQ128.pdf

    /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/EQ128.xmcd

    我认为这可以回答您的问题、但如果不能回答、请告诉我。

    此致
    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    感谢您的快速响应。

    我得到与您相同的 R5结果、即15k 欧姆。 数据表显示它为27.9k Ω、我认为这可能是一个计算错误。

    非常感谢、这解决了我的问题。

    此致

    Dewang

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dewang

    很高兴听到我的解释是有道理的。

    我可能还不够清楚、但产生不同结果的原因是、DS 中为27k、计算中为15k、输出电容器从 DS (eq 79)中的7500uF 变为5600uF、ESR 从6m Ω 变为12m Ω。 这会改变与输出电容相关的零点位置、因此需要使用不同的补偿电阻器。

    此致、祝您顺利完成项目的其余部分。

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Colin、

    我没有注意到他们为设计选择了不同规格的电容器。 感谢您指出该错误、现在这是有道理的。

    此致

    Dewang