This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23757:启动和故障排除指南

Guru**** 2391415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23757EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/797152/tps23757-bring-up-and-troubleshooting-guide

器件型号:TPS23757

大家好、我重复了 TPS23757EVM 的设计、但它无法正常工作。 由于空间原因、我使用了不同的栅极驱动变压器 TDK/EPCOS B82804A0354A110和 Wurth Elektronik 749 119 350变压器。 我的电路板发出可闻噪声、同步整流器 MOSFET Q1过热。 是否有排除故障的程序或最佳做法?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Michael、

    我过去没有使用过 TDK 部件。 这可能是击穿问题。  您应该查看 初级 FET 和同步 FET 的 VDS 波形、以查看它们 是否同时导通很长时间。  在这种情况下、您可能需要增加 R14以降低同步 FET 的速度。

    此致、

    达尔文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文 、

    感谢您的意见。 以下是一些意见:

    1.您是否有初级 MOSFET 和次级 MOSFET 的 VDS 波形样本? 我无法同时记录两个波形、因为接地端不同。

    2. R14当前为零欧姆。 我应该尝试什么价值?

    TDK 变压器的电感更小:350uH 与 PA0184的1200uH。

    4、EVM 的 DT 电阻仅为10k、数据表要求50k。

    此致、

    Michael

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    我已将 RDT 从10kohm (EVM)增加到50kohm (数据表)。 只有当我用手指触摸初级侧和次级侧时、转换器才会启动。 我想它需要一些电容负载? 否则、它将继续尝试启动。 启动后、运行正常。 有什么建议吗?

    BR

    Michael