主题中讨论的其他器件: TIDA-01556
您好!
我非常好奇地知道、使用各种 USB 源馈入 BQ25895 IC 的输入电压电源、我想知道、内部机制如何检测我是否 使用壁式适配器通过 USB 馈入输入电源、它将采用什么设置?
此外、如果我不使用基于 USB 的标准充电器、则输入电流限制将设置为0.5A。 如数据表
第17页所述。
我将通过 Imax 为1.5A 的太阳能电池板充电、我需要对1.5A 输入电流进行何种设置。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我非常好奇地知道、使用各种 USB 源馈入 BQ25895 IC 的输入电压电源、我想知道、内部机制如何检测我是否 使用壁式适配器通过 USB 馈入输入电源、它将采用什么设置?
此外、如果我不使用基于 USB 的标准充电器、则输入电流限制将设置为0.5A。 如数据表
第17页所述。
我将通过 Imax 为1.5A 的太阳能电池板充电、我需要对1.5A 输入电流进行何种设置。
您好、Ayla、
D+/D-按照 USB BC1.2规范以及特定适配器的附加规范执行检测。 如果您不想执行检测、可以短接 D+=D-(将输入电流寄存器设置为3.25A)、然后使用 ILIM 电阻器将输入电流钳位到1.5A。
我建议您查看 :www.ti.com/.../tidudj2.pdf 、这是一个将 BQ25895与太阳能电池板结合使用的参考设计。
此致、
Jeff
Ayla、
奇数。 您可以剪切和粘贴文本 http://www.ti.com/tool/TIDA-01556 、还是在 TI 网站上搜索 TIDA-01556?
此致、
Jeff
Ayla、
太阳能电池板是一个高阻抗源。 因此、您需要对 I2C 寄存器进行一些更改、如 e2e.ti.com/.../optimizing-solar-power-with-battery-chargers 中所述。
至少、您需要选择强制 VINDPM 并将 VINDPM 阈值设置为 VMPP=6V、将 ILIM 电阻设置为2.5A、并将 IINDPM 寄存器设置为2.5A 或更高。 我还建议短接 D+=D-。
此致、
Jeff