This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:EM1402EVM

Guru**** 2537750 points
Other Parts Discussed in Thread: EM1402EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796056/em1402evm-em1402evm

器件型号:EM1402EVM

您好!

我无法使 EM1402EVM 板正常工作(响应命令并将状态等报告回微处理)。

我相信我已经正确连接了电池。

我可以看到命令被发送到 EM1402EVM、但是、没有通信(在示波器上、EM1402EVM Tx 线路保持高电平、没有数据)返回到微处理器。

第一个问题、是什么会导致 EM1402EVM 无法通信? 我看到唤醒线路切换(是否有最短时间)? 我可以收到坏板吗?

故障线始终为低电平。 由于没有通信、我不知道 导致故障的原因。 我没有连接任何温度传感器。 这是否会导致故障和通信无法正常工作。 仅使用一个板、并且我将切换开关设置为单个(我尝试了差分)。 我是否需要"终止"用于与 SEond Biard 通信的 Tx 和 Rx 信号?

我不知道为什么没有看到任何通信、以及是什么原因导致了这种情况。

请提供任何帮助。

Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malcolm、

    几个问题:
    1) 1)您是否正在使用我们的示例代码或定制软件? 请先尝试示例代码。
    2) 2)请仔细检查所有硬件连接、如用户指南 www.ti.com/.../snou143.pdf 中所示。
    3) 3)检查电源轨是否正确连接并已打开。

    此致、

    泰勒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Taylor

    您的问题答案:

    1) 1)是的、我使用的是示例软件。 我认为这是最近一次。

    2) 2)似乎我已正确设置系统。

    3) 3)电池侧所需的最小电压是多少? 如果该侧的电压低于8伏、它是否可以工作?

    谢谢、

    Malcolm

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Taylor

    只是为了增加电池侧电压。 我有16节3.2 V 电池。

    它们是否可以串联?

    Malcolm
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malcolm、

    请阅读所有 EM1402EVM 用户指南、其中表2.2说明了12V 的最小工作电压。 我不知道我是否完全理解您对电池的疑问、但是的、它们应该串联在典型的电池组配置中。

    此致、

    泰勒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Taylor、

    我阅读了手册、并能够建立连接。

    感谢你的帮助。

    源代码是否可用于示例 GUI?

    Malcolm
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Malcolm、

    源代码不适用于 bq76pl455 GUI、但 Code Composer Studio 中针对 EM1402EVM 和 bq76pl455提供了适用于 TMS570的源代码。

    此致、

    泰勒