This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65400:插入 SOM 时出现输出电流和电压波动问题(RPI 计算模块3)

Guru**** 2943560 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795851/tps65400-i-have-output-current-and-voltage-fluctuation-issue-when-i-plug-som-rpi-compute-module-3

器件型号:TPS65400

您好!

我在设计中使用过 TPS65400。 它在每个电压转换之前都能正常工作。 SW1:4.1V、SW2:3.3V、SW3:1.8V、SW4:2.5V。

当我插入 SOM (RPI 计算模块3)时、输出电压会受到干扰、不会像4.1V 那样持续、在1.5V 至2.5V 范围内变化 、并且其他外设也不会获得工作电压。

现在问题是该1。 在我检查(不插入 SOM)数字电位器(负载)的值为3 ohm@4.1V 时,我得到40mA (最大 60mA)输出电流、而我需要高于1.2A。 现在该怎么办??

我还根据 EVM、webench 和其他 TI 基准使用了基准电路。

请查找随附的原理图、并尽快提供您的建议/批准、因为这对我们来说是非常关键的阶段。

谢谢

Irfan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Irfan、

    我注意到您有另一篇内容相同的文章。 那么、让我们重点关注该线程。 非常感谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    当我使用5V、3.5A 输入电源 PMIC 时,它无法生成任何电压。 我已为 EN1提供5V 电压、并已使用4.7k 电阻接地。 但 PMIC 不会产生任何其他电压。

    因此、请为我提供解决此问题的方法。

    谢谢
    Irfan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好,先生

    我在另一篇文章中回答了您、让我们来谈谈该帖子。