This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54340B-Q1:TPS54340B-Q1开关频率抖动

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54340B-Q1, TPS54340-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/795414/tps54340b-q1-jitter-in-switching-frequency-of-tps54340b-q1

器件型号:TPS54340B-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS54340-Q1

尊敬的 TI 支持:

我们在其中一个应用中使用 TPS54340B-Q1、其设计细节为 VIN=12V 至18V、Iout max=2.5A、Vout=4V、Fsw=917KHz。 输入电压固定为15V。 在878KHz 至930KHz 的开关频率范围内、出现抖动。  

我们尝试将电阻负载从0.74A 变为1.6A、但抖动仍然存在。 请就这个问题提供建议。

随附了抖动的原理图快照和示波器波形。

谢谢、

Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jagdish、

    也请分享布局。 我想看看您是否可以将一些噪声耦合到 RT 引脚。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    请查找随附的布局。

    此致、

    Jagdish

    e2e.ti.com/.../LAYOUT-OF-iSLC3500_2D00_C-REV.3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    除上述问题外、我希望回答以下问题:

    1.这种抖动会对应用产生什么影响? 因此、我们可以得到良好的纹波。 是否有其他影响?

    2.这是否会长期影响 TPS54340B-Q1的可靠性?

    3.此抖动可能对您认为的任何其他参数产生其他影响吗?

    此致、
    Jagdish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jagdish、

    除了纹波、如果频率抖动落入您所期望的 EMI 频带、则可能会遇到问题。 但同时、抖动将作为扩频、这可能有助于 EMI。

    2.我没有证据表明这会长期影响 TPS54340-Q1的可靠性。

    3.没有人想到。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    感谢您的回答。 您是否有机会了解布局中是否存在任何噪声问题?

    您的陈述"从长期来看、我没有证据表明这将影响 TPS54340-Q1的可靠性"、您的意思是这种抖动不会对 IC 产生任何长期的可靠性影响。 我是否理解正确? 或者您是指其他方面、请澄清。

    此致、
    Jagdish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jagdish、

    就可能的抖动而言、布局看起来不错。

    我想不出这种抖动会影响长期可靠性的方式。 您理解正确。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您的响应、因为 IC 不会对可靠性产生长期影响、因此它至少会帮助我发布此 PCB 版本。

    但是、除了布局之外、这一问题的其他原因可能是什么。 有什么想法吗?

    此致、

    Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:

    我们发现问题是附近 SMPS 的噪声拾取。 现在、在107K RT 电阻器上使用240pF 电容器可使开关频率稳定。 在 RT 引脚上添加电容器后、我们检查了以下内容。

    => 1.6A 负载下的加电波形看起来很干净。
    =>开关节点处无抖动。
    =>瞬态响应从126mV 稍微降级到148mV、但对于我们的应用来说已经足够了。 瞬态的压摆率为25000A/s

    =>那么、您是否会看到240pF 与 RT 电容器并联时出现任何问题?
    等待您的回复。

    此致、
    Jagdish
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、

    忘记附加波形供您查看。

    此致、

    Jagdish

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jagdish、

    真是个好消息! 是的、Rt 两端的240pF 电容有助于降低 RT 引脚上拾取的任何噪声。 这是我建议用于解决此问题的解决方案。 我不希望此实现中出现任何问题。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sam:

    感谢您的确认。

    此致、

    Jagdish