This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24210:引脚功能

Guru**** 2522770 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796834/bq24210-pin-function

器件型号:BQ24210

朋友们、您好!
我们将 bq24210芯片用于锂离子电池充电器。  
请有人解释 VDPM (第9个引脚)引脚的功能。  
我们使用6W 太阳能电池板为电池充电。 我们需要最大600mA 的输出。
那么、Rset 和 Rdpm 的值应该是多少。  
根据数据表计算时、Iout=Kiset/Riset。
KISET 通常为395AΩ Ω(395*10−18 Ω)、Iout=500mA。
那么 Riset 的值将会太低。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shibin、

    有关说明,请参阅 www.ti.com/.../slyt546.pdf Session DPM Based on input voltag (基于输入电压的会话 DPM)。

    AΩ 表示(安培 x 欧姆)。 如果 Iout=500mA、则典型基斯特为390 (Amp x Ohm)、如数据表第6页所示。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你