This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23525:TPS23525原理图讨论

Guru**** 2553780 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23525, LM5069

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796471/tps23525-tps23525-schematic-discussion

器件型号:TPS23525
主题中讨论的其他器件: LM5069

你(们)好

我的客户将 TPS23525用于其新项目。 原理图随附。

我想与您讨论 TPS23525能否满足其以下要求?

系统最大负载= 600W (直流输入范围为44V 至57V)

2.输入电压反向保护

3. UVLO = 43V、OVLO = 58V、OCP = 12A、

4.他们为 UVLO/OVLO 添加了 LM5069外部电路、 对此有何建议?

5.最大直流负载=11A

6.冗余

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    我将检查并尽快返回给您。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    看起来不错。 下面对 TPS23525原理图进行了一些评论。
    在 C1396上添加肖特基二极管(请参阅图12。 数据表中)
    2.不需要 D137、D139上拉电路

    对于 LM5069:请向我发送一个已填充的设计计算器以供审核。 可从 www.ti.com/.../toolssoftware 获取


    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Eric:

    您能否给我发送一个用于 LM5069的已填充设计计算器来查看并关闭它。

    此致、
    Rakesh