This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS51200:VREFOUT 过冲和 VTT 阶跃

Guru**** 2552050 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS51200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796321/tps51200-vrefout-overshoot-and-vtt-step

器件型号:TPS51200

大家好、关心的人、

TPS1200电路在使能模式下工作。

我从过冲开始算出 VREFOUT 波形。  

和 VTT 之间的一个步骤遵循 VDDQ、如下图所示。

我在论坛上发现了一些类似的问题,但没有确切的结论。

请您就如何消除过冲和步进向我提供一些建议吗? THx:D

黄色-VDDQ/GREEN-VTT_EN/BLUE -VTT/Pnon-VREFOUT

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nessee、您好!

    您可以增大 VREFOUT 电容值吗?
    您是否在软启动期间看到 VTT 上的毛刺/尖峰?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱

    感谢您的回复。

    电容越大、VREFOUT 就越好、但只要我尝试4.7uF、就无法消除过冲。 波形如下所示。  黄- VDDQ/GREEN - VREFOUT

    数据表中 VREFOUT 引脚的典型值为0.1uF、我们设计的原始值为0.6uF (TPS51200附近一个、DDR 电芯附近五个)。

    正如我在其他人提出的问题中看到的那样,你建议总额低于0.47 μ F。 那么 、最大容量是多少、电容增大是否可能导致故障?

    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/626237?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS51200%20OVERSHOOT

    2. VDDQ/VREFIN/VTT 上没有毛刺脉冲或尖峰。

    我想我会发现为什么 VTT 在上升的最初不受 VTT_EN 控制。

    地址行使用 VTT 进行端接、 其中 VDDQ 和 VTT 之间可能存在一条先睹为快的路径。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nessee、您好!

    我们建议将 REFOUT 总电容保持在1uF 以下。 原始值0.6uF 没关系。
    我认为过冲不会影响 DIMM。

    2.你是对的。 DIMM 侧有一条来自 VDDQ 和 VTT 的泄漏电流路径。

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、钱
    我知道过冲似乎对正常上电没有任何影响。 只是好奇地问
    1.您认为根本原因是什么? 是否是加电浪涌电流? 而以下链接中的提交人则说这不是骤降的原因。
    https://e2e.ti.com/support/power-management/f/196/t/587546?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=TPS51200


    2.这是否是您在其他应用中体验到的常见波形?

    Thx 用于回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Nessee、您好!

    过冲可能与初始 REFOUT 充电电流以及 REFOUT 引脚和旁路电容之间的寄生电感有关。

    2.我们在其他客户的设计中看到了 REFOUT 过冲。

    谢谢