This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS64203:两个电路板在几乎空载时的 TPS 开关频率

Guru**** 2504975 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790942/tps64203-switching-freq-of-the-tps-at-almost-no-load-for-both-boards

器件型号:TPS64203

您好!

对于两个电路板、在几乎空载的情况下、存在一些有关 TPS 开关频率的问题。 您能否说明原因?

我连接了 VDD3.3.V 的电路板5和电路板7的波形

对于电路板5、VDD3.3V 的锯齿频率为92.59Hz。  

对于电路板7、VDD3.3.V 的锯齿频率为416.6Hz。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    IKON、

    我假设这是输出电压。 看起来您具有输入线路干扰。 您能否检查输入电压纹波? 您的输入电源是否存在电流限制?

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    刚刚注意到标题中没有任何内容。 您能否检查开关频率、它是否会由于空载而丢失脉冲、在这种情况下这是正常的。 如果您加载、频率应增加。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ikon、

    我们尚未收到您的回复。 如果仍有问题、请随意重新打开主题?
    谢谢。