This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ35100EVM-795:具有 EV2400 +评估模块的 bqStudio

Guru**** 2588115 points
Other Parts Discussed in Thread: EV2400, BQ35100, BQSTUDIO

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/788633/bq35100evm-795-bqstudio-with-ev2400-eval-module

器件型号:BQ35100EVM-795
主题中讨论的其他器件:EV2400BQ35100BQSTUDIO

将 BQ35100EVM +EV2400与最新固件连接后、我收到以下错误、如所附图片所示。

尽管出现错误、我仍然继续工作、并且能够读取我的 BQ35100EVM 2天、但它在第三天停止工作。 现在、如果我将 BQ35100EVM 与 Arduino 连接并运行 I2C 扫描测试、我将接收到0x28的 I2C 地址。 根据数据表、I2C 地址应为0xAA/0xAB。 我不确定 EV2400或 BQ35100EVM 是否出现问题。

 Rong 与 EV2400或 BQ35100EVM 搭配使用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在总线上连接了任何其他东西? 我不确定我们的地址是怎样的0x28。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    看起来、我用来读取的 Arduino Zero 板具有一个 EDBG 芯片、I2C 地址为0x28。 这意味着 BQ35100EVM 没有响应。 您能不能像我提到的那样帮助我对它进行调试、它在2天内运行良好。 软件未检测到从第1天开始出现的问题是否会导致芯片进入某种不可恢复的状态?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我会尝试另一个 EVM、似乎芯片烧坏了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、替换了 BQ35100芯片、EVM 已启动。 我需要一些校准方面的帮助。 根据建议、我执行了电压校准、温度、CC 和电路板偏移。 在未连接负载的情况下、电流为0mA。 不执行任何电流校准,如果我现在在 BATT+和 PACK-之间连接一个负载,例如1K 电阻,则测量的电压下降,但电流仍然显示0mA。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    执行电压校准后、我会看到电流更新。 现在、如果我再次向芯片回收电源、电流为0mA、直到我再次执行电压校准并拾取电流读数。 解决这个问题的正确方法是什么
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,哈什本
    如果您确实具有电流、并且监测计报告0A、则很可能处于 SOH 模式。 您需要为累加器模式配置监测计以执行校准。 PS 请参阅 TRM、指导您如何为累加器模式配置监测计。 它是直行的。

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oynx、
    在执行任何校准之前、测量仪表被设置为累加器模式。 正如我在上一条评论中提到的、在我执行一次电压校准后、监测计开始报告电流。 但现在、当我对电量监测计进行再循环供电时、它会再次停止测量、除非我执行第二次电压校准
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Oynx、

    在读取当前数据之前、我没有按下监测计启动按钮。 最后一个问题,报告的电流是正确的,但带有(-)负号。 类似地、充电 ACC 为负。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电荷应为正。 确保 CC 增益为正。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CC 增益为正。 下图显示了默认配置

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、您能否提供您的 IVT 日志文件? 我想知道您为什么会看到负电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     看起来我也需要帮助来启动日志。 我单击“Start Log”(开始日志),显示“No file is set yet”(尚未设置文件),将打开弹出窗口,一旦提供文件名并单击“Save”(保存),就不会发生任何情况。 仍显示尚未设置日志文件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须使其保持运行。 默认情况下、它每4秒记录一次。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../8741.log.log

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这看起来正常。

    放电电流报告为负值、电荷累积将在放电时变为负方向、反之亦然。

    这是正常行为。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很好。 感谢您将其清除。 我现在正在尝试将 EV2400与我的 BQ35100板挂钩、它出现在 Bqstudio 中、我可以设置/查看所有寄存器。
    不知怎么说、显示的默认电流为-5mA。 即使在执行所有校准步骤并提供1A 负载电流和设置"-1000"和校准电流之后、它也会恢复到-5mA。
    在电流校准期间、它显示-1000mA。 但是、一旦我再次切换 CAL_MODE 以停止校准并按下 Gauge _start、它将恢复默认值5mA、而不是0mA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好

    我当时正在查看用于锂亚硫酰氯电池的 BQ35100的 EOS 模式
    EOS 检测脉冲计数 Thrshd 是我需要设置的值、以优化短时间和长时间趋势平均值。
    考虑到我们每天对电量监测计进行一次轮询、您能给我一个示例吗? 电池容量为15600mAh、电路消耗的电流为5mA。

    此外、它在累加器模式下运行电量监测计、然后将累积的电量与电池容量进行比较、并确定电池是否已达到使用寿命。

    感谢你的帮助
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好,哈什本

    EOS 检测用例计数应设置为在铁锂电池中典型的峰值之后、因为这可能会导致 EOS 错误检测。

    累加器模式也是一种非常精确的方法、用于确定电池的电量、以便 EOS 能够确定
    谢谢
    Onyx