This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3421:为什么 VCC 输出是6.81V 而不是6.9V?

Guru**** 2514475 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3421

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796819/lm3421-why-vcc-output-is-6-81v-rather-than-6-9v

器件型号:LM3421

大家好、

     我的客户在 其电路板上使用了 LM3421、他们测试了 LM3421 VCC 的电压、发现该值介于 6.81V 和6.89之间。 他们测试了10块电路板。

我们从数据表中找到了以下图片。 我们在 16-22°C 温度范围内进行了测试。 那么、它让我们感到困惑的是 、为什么 VCC 输出介于 6.81V 和6.89之间、而不是6.9V 之间?

你可以有什么想法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eggsy、您好!

    Vcc 电压有容差、我们在参数部分的数据表中列出了这些容差。  因此、这在规格范围内。

    谢谢 Tuan