This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25011:SW 引脚最大额定值最小值

Guru**** 2529530 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/796527/lm25011-sw-pin-maximum-rating-min-value

器件型号:LM25011

我想知道 SW 引脚最大额定值最小 值。

在数据表中、最小值为-1.5V (稳定状态)。 但是、我认为短脉冲超过-1.5V。 我在 EVM 上观察到大约-6V 下冲。

请告诉我短期内的最大额定值最小值。

此致、
Kohei Sasaki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sasaki-San、

    您是否使用 Tip & Barrel 方法测量 SW? 我已经向团队提出了问题、我们将在周一之前再次与您联系。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我还测量在 EVM 正常运行期间 SW 节点变为大约-3V。 由于该尖峰是小于10ns 的瞬态、因此应该可以。 SW 节点上负电压过高的危险在于 IC 内部的寄生器件可能会导通并导致损坏。 通常、如果只持续10ns、几伏的负尖峰应该正常。 但是、这不是数据表规格。

    此致、
    Katelyn