This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Li-SOCI2电池电量监测计

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS63030, BQ35100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/789718/li-soci2-battery-fuel-gauge

主题中讨论的其他器件:TPS63030BQ35100Brigitte

感谢您的评论。 TPS63030将用于其他评估。

建议使用适用于 Li-SOCI2的电量监测计解决方案吗? 我目前对电量监测计没有具体要求、只想准备一个备用解决方案。

此致、
马大伟
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ma Dawei:

    由于电量监测计不是我的主要知识、因此我将此帖子分开、以便将您连接到 TI 的正确团队。 此 网站可能是一个起点

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否与我们一起附上可共享的电池规格表?

    您可能还需要查看 bq35100。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    康康康

    附加的、但我不确定 您是否 可以获得我上传的内容、我 之前两次未能插入图片。

    我是唯一一个在使用此 Web 工具上传文档或图片时遇到问题并认为应该改进的人吗?

    e2e.ti.com/.../LS33600.pdf

    此致、

    马大伟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Dawei、

    遗憾的是、上载时、Webtool 有时会失败。 这可能来自许多问题、例如后端服务器和/或服务的问题。

    此致、
    Bryan Kahler