This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ40Z80:电源(VCC、BAT 和 PACK)问题

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ40Z80, BQ40Z50

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/794338/bq40z80-power-supply-vcc-bat-and-pack-questions

器件型号:BQ40Z80
主题中讨论的其他器件: BQ40Z50

大家好、我希望大家能帮助纠正我在 BQ40Z80数据表和 EVM 文档中看到的有关 VCC、PACK 和 BAT 引脚的一些冲突信息。

数据表: http://www.ti.com/lit/ds/slusbv4a/slusbv4a.pdf

EVM: http://www.ti.com/lit/ug/sluubz5/sluubz5.pdf

 

VCC ----------------------------------------------

首先、我在 VCC 引脚上收集了一些相关信息:

  • 数据表第5页:引脚24 (P =电源连接)次级电源输入。 通过串联电阻连接到保护 FET 的中间
  • 数据表的第1页显示了100欧姆串联电阻器
  • 数据表第8页有以下说明:"当施加的电压超过28V 时、需要串联50 Ω 或更大的电阻器"。
  • 数据表第29页显示了510 Ω 串联电阻器以及连接到 VSS 的2个100pF 电容器
  • 数据表第34页(第9.2.4.3节)显示:" VCC 输入使用二极管来防止输入瞬变、并防止在短路事件期间日期驱动器发生误操作"
  • EVM 文档的第22页显示了510欧姆串联电阻器以及连接到 VSS 的2个100pF 电容器

因此、我对  VCC 的问题如下:

  1. 我们是否仅需要28V+系统中的串联电阻器? IE 6s 及更低的系统是否可以安全地直接连接到保护 FET 的中间、只需将电容器连接到 VSS、而无需串联电阻器?
  2. 如果我们确实需要串联电阻器、建议的值是多少? 为什么使用510欧姆而不是100欧姆?
  3. 第34页的注释是指什么? 它是指内置二极管吗? 还是说 PCB 上应该有一个?

 

包装 ------------------------------

首先、我在 PACK 引脚上收集了一些相关信息:

  • 数据表第5页:引脚25 (AI =模拟输入)封装感应输入引脚。 通过串联电阻连接到 PACK+
  • 数据表的第1页 显示了10k 串联电阻器
  • 数据表第8页有以下说明:"当施加的电压超过28V 时、需要串联50 Ω 或更大的电阻器"
  • 数据表第29页 显示了连接到 VSS 的1.1k 欧姆串联电阻器以及 C6未标记电容器
  • 数据表的第34页(第9.2.4.3节)显示:" PACK 输入使用100 Ω 电阻器"
  • EVM 文档的第22页显示了1.1k 欧姆串联电阻器以及连接到 VSS 的 C6未标记电容器
  • 我知道 C6应该移除、因为它会减慢 DSG FET 在此帖子和其他帖子中的关断时间:

因此、我对  Pack 的问题是:

  1. 我们是否仅需要28V+系统中的串联电阻器? IE 6s 及更低的系统是否可以安全地直接连接到电池组输出、而无需串联电阻器?
  2. 如果我们确实需要串联电阻器、它应该是1.1k Ω 还是10k Ω? 这些不同的电阻会产生什么影响?
  3. 第34页的注释是指什么? 是否有一个内置的100欧姆电阻器、或者我们应该在 PCB 中包含一个100欧姆电阻器? (而不是1.1/10k?)

 

巴特 ----------------------------------------------------------------

与上面的 VCC 和 PACK 相似、BAT 是否只需要7s (28V+)系统的串联电阻器? 仅使用二极管、6s 和更低的电池组没有串联电阻器、这是否安全?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derek:

    感谢您提出的所有这些精彩问题。 我需要与此特定 EVM 的创建者一起研究这些设计决策、然后再与您联系。

    请在周五2月26日之前更新此帖子。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我期待收到更多信息!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Bryan、

    只需查看您是否从 EVM 或芯片设计人员那里获得了任何其他信息。

    谢谢!

    -Derek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derek:

    仍在研究这个问题-具体设计决策背后的实际原因。 遗憾的是、需要几天的时间才能完全回答问题。 请在周二更新。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Derek:

    根据设计:

    VCC:
    1.我们始终建议在连接到 Pack+的引脚上使用一些串联电阻。 在多节电池应用中、我建议最小电阻为100欧姆。
    2、100欧姆应该足够、只有在存在 IEC ESD 相关缺陷时才需要增加额外的电阻。
    3.不确定这里的意图。 bq40z50和 bq40z80 EVM 均采用了 Pack 上的~10k 电阻器。
    包装:
    电池组的电阻应为10k 欧姆。
    2.同上。
    3.同上。
    电池:
    1、在任何给定的输入电压下、BAT 引脚都可以配备一个二极管、并且没有串联电阻。 此外、添加电阻器实际上是尝试提高 IEC ESD 抗扰度的函数。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢 Bryan! 这对它有很大的回答!

    对于 BAT 引脚、是否有建议的电阻器值?

    -Derek