This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100EVM:BQStudio 电压读取和校准问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/790041/bq34z100evm-bqstudio-voltage-read-and-calibration-problem

器件型号:BQ34Z100EVM

您好!  

我使用的是 EV2300和 BQ34z100EVM。 我尝试读取电压、但无法读取。 此外、除了校准板偏移之外、我无法校准任何内容。 我在图片下方有一个错误。 我读取温度、但我不知道如何。 如何读取电压?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户:5957598、

    感谢您提供屏幕截图。 请确保器件完全未密封。 尽管您已在日志面板中发送 unseale_full_access 命令、仪表板中的仪表显示的图标表示监测计仅处于未密封状态。 请尝试再次发送 unseal_full_access 命令。

    如果问题仍然存在、请使用此处的默认 SREC 刷写监测计: www.ti.com/.../sluc580 、然后使用此处快速入门指南 www.ti.com/.../sluubv2中的启动说明重试

    如果错误仍然存在、请发送另一个错误屏幕截图和 gg.csv 文件。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、
    如何解开设备的密封? 我尝试了 unseal 和 unseal_full_access 命令、但我想它不起作用。 我还能做些什么?
    我还检查了命令代码、它们是 true。 unseal = 36720414、unseal_full_access = ffffff
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的用户:5957598、

    这些是默认键。

    如果已更改,您需要发送新的 unseal 和 unseal full access 密钥,以解除对设备的密封和 unsealFullAccess。

    此致、
    Bryan Kahler